安森美半导体针对极微光成像扩展成像产品阵容

增强的近红外 (NIR) 灵敏度和集成冷却器为相机制造商提升性能及简化开发

2018年4月9日 – 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON) 宣布推出Interline Transfer Electron Multiplying CCD (IT EMCCD) 图像传感器阵容的最新产品, 该产品针对医疗和科学成像等极微光应用,以及商业和军事应用中的高端监控。

全新的KAE-08152与现有的KAE-08151具有相同的880万像素分辨率和4/3光学格式,但结合了一个增强的像素设计,使近红外(NIR)波长(例如850 nm)的量子效率提升一倍。这一改进对监控、显微镜和眼科等应用至关重要。KAE-08152与现有器件完全兼容,简化相机制造商的采用。

此外,安森美半导体IT-EMCCD图像传感器阵容中的所有器件现可提供采用一个集成热电冷却器的封装,这一选项可解决相机制造商在开发内置制冷相机设计时要花更多精力和更高潜在成本以充份发挥这些器件的性能的问题。

安森美半导体图像传感器工业方案分部副总裁兼总经理Herb Erhardt表示:“Interline Transfer EMCCD 技术即使在极微光条件下(甚至无月星光)也能以视频帧率捕获图像。我们新提供的增强近红外灵敏度和集成冷却的选项,使扩展的产品阵容令客户能够为其应用找出最佳的微光成像方案。”

Interline Transfer EMCCD器件将两种成熟的成像技术与一个独特的输出结构相结合,实现一种全新的低噪声、高动态范围成像的类别。Interline Transfer CCD 以高效的电子快门提供出色的图像质量和均匀性 ,而EMCCD则在微光条件下表现出色。结合这些技术使EMCCD的低噪声架构可以扩展到数百万像素分辨率,而一个创新的输出设计使标准CCD(正常增益)和EMCCD(高增益)的输出可用于捕获单一图像,扩展了从阳光到星光下单一图像中的内部场景动态范围和场景检测。

安森美半导体现提供KAE-08152的工程级版本,计划于2018年第二季度量产。采用集成TEC冷却器的KAE-04471和KAE-08151器件将于2018年第二季度投产,而KAE-02150和KAE-02152的冷却版本现已上市。所有IT EMCCD器件均采用陶瓷微型PGA封装,并提供黑白和拜耳色配置。KAE-02152也可提供稀疏CFA色彩模式。

安森美半导体现提供评估套件,便于在真实条件下检查并评估这一技术的全部性能。客户可联系当地的安森美半导体销售代表购买评估套件,或查询有关IT-EMCCD设备的现场演示。

安森美半导体将于4月10日至12日在美国马萨诸塞州波士顿举办的The Vision Show(展位号:207),以及4月17日至19日在美国佛罗里达州奥兰多举办的SPIE Defense + Commercial Sensing(展位号:1430)上展示Interline Transfer EMCCD产品阵容。

ON Semiconductor Full Web Site